This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:SE 应用

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948842/ads131a04evm-se-application

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A02

尊敬的团队:

客户希望设计 ADS131A02的单端输入。  

我找到了一个 E2E 帖子、我们可以通过软件为 SE 应用禁用 VNCPEN。

您是否有 SE 应用的原理图示例? 您可以与客户分享吗?

此致、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的发帖。

    负电荷泵允许输入信号摆幅低于 GND、同时仅使用单极模拟电源。 如果没有负电荷泵、客户需要改用双极模拟电源、例如+/- 2.5V。双极电源允许输入电压摆动到高于和低于 GND。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想与您再次确认。

    根据 EVM 和数据表、以下各项是否正确?

    AINxP 连接到 SE 模拟输入。 AINxN 可以使其浮动。

    2、如果模拟输入信号始终高于 GND、我们能否禁用负电荷泵/将 AVDD 连接到5V、将 AVSS 连接到 GND?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    1. AINxN 不能保持悬空。 对于单端输入、将 AINxN 接至 GND。
    2. 是的、如果单端输入信号始终为正、则可以禁用负电荷泵、并将模拟电源设置为 AVDD = 5V 且 AVSS = GND。

    此致、