This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:OFDM 波形上的 ADC 输入信号问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, THS3091, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941532/ads4129-adc-input-signal-issue-on-ofdm-waveform

器件型号:ADS4129
主题中讨论的其他器件:DAC5672THS3091ADS4149

你(们)好

我正在从 Xilinx FPGA 以40MHz 的频率生成14位 OFDM 信号。 然后、我将其馈送到 DAC (DAC5672)、DAC 将被 TX 放大器(THS3091)放大。 然后、放大器输出通过 SMA 电缆连接到 ADC 前置放大器(THS3091)。
现在、DAC 输出信号与 ADC 前置放大器输入信号完全匹配。 此外、如果前置放大器与 ADC 隔离、则信号也完全匹配。 但是、当 ADC 通过1:1 RF 变压器(根据 EVM 原理图中的建议)连接到前置放大器时、信号并不完全与 DAC 输出信号重叠(可以在下面所附的示波器截图中看到)。

问题说明-  

  1. 为什么会出现此问题?
  2. 如何纠正相同的问题?

P.S. -这仅发生在 OFDM 波形上。 我已经使用正弦波和方波进行了测试。 这两个问题都没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您的设置实际上是 FPGA > DAC5672 (pnt A)> THS3091 (pnt B)>线缆> THS3091 (pnt C)> ADS4149。  仅当 ADC 的负载不存在时、A 点与 B 点和 C 点匹配。

    我不太关注"匹配"陈述。  上面的图看起来非常相似。  我不知道哪个颜色代表哪个点。  它们看起来非常接近、可能存在一些与时间相关的振幅变化和一些本底噪声差异。  在我看来、这并不令人震惊、可能是额外的放大器和负载所期望的。

    这种情况听起来像是 THS3091的加载问题。  ADC 变压器输入提供交流50欧姆阻抗、但不提供接地的直流路径。  请确保 THS3091正确端接/加载、以实现最佳运行。  在数据表中、对于50欧姆负载、建议添加一个50欧姆串联电阻器。  您可能还需要在交流耦合电容之前向接地端添加一个高阻抗(例如1千欧)电阻器。

    与单频信号相比、OFDM 信号的峰均比更高...约为10dB。  放大器可能没有足够的余量来处理 OFDM 信号的峰值、而不会引入失真。  您可以在 B 点添加一个10 dB 焊盘、以查看这是否会影响负载问题。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 您提到的设置是正确的。 附加 DAC 和 ADC 部分的原理图供您参考-

    在"匹配"一词中、我是说波形应该相互重叠。 但是、正如您看到的、它们在某个位置重叠、而在某个位置相互重叠。 这会导致值损坏。
    此外、"黄色"波形是在点 B 处探测到的"DAC 输出"信号、而"蓝色"波形是在点 C 处探测到的 ADC 输入(RF 变压器 I/P)。

    此外、我们的负载问题是在 C 点(即 ADC I/P 侧)。 但是、您建议在 B 点添加一个10dB 焊盘(即 DAC 放大器 O/P)。
    那么、您能解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以观察频域中的频谱、以了解"值损坏"在频域中的表现。  我预计、由于互调、它看起来像频谱再生(即 ACPR)。  通过放大器和其他有源电路工作的 OFDM 信号会出现这种类型的失真。

    我建议放置焊盘 A 点 B 以保护第二个 TH3091和 ADC。  人们认为、使用 ADC 的负载过度驱动第二个 THS3091可能是问题的原因。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试通过向两个放大器(THS3091)施加+15V/-15V 来增加 OFDM 信号的余量。 但它不会对信号波形产生任何影响。 问题仍然存在。

    我还尝试在"PI"和"T"配置中的 B 点添加10dB 焊盘(即 TX 放大器)。  信号形状恶化得更加严重。 它对解决问题没有帮助。

    那么、在当前场景中如何继续。

    此外、我想知道使用内插 DAC 是否会对我的当前应用产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishabh、

    您是否启用或禁用了 ADC 低延迟模式? 您能否尝试启用它以禁用所有数字功能。

    此致、

    Jim