This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS 1298第43页的图44

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940115/ads1298-figure-44-of-ads-1298-page-43

器件型号:ADS1298

如何将两个独立源连接到同一个点。 特别是、可以将 RLDREFIN 的 RLD REF_INT 的 WCT_TO_RLD 和 Eitla 连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alina、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您的联系。

    关于您的问题、图44有一个拼写错误。 外部放大器的同相输入必须连接到1/2 Vs 电压、而不是如图所示连接到 RLD_REF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、  

    答案似乎没有回答这个问题。  
    我的问题是指 所附的内部无反相放大器。 请注意、有三个连接。 不清楚如何从 WCT 获取电压、而另一个可能是(AVDD+avss)/2或 RLDREF_INT、由于顶部的条形、因此读取的电压不使用 RLDREF_INT。
    在这两种情况下、如何将来自 WCT 的交流电压直接连接到来自内部中间范围或外部 RLD_REF 引脚的直流电源。  您表示图44有误、请阐明除了将放大器的外部无反相侧连接到 AVss 和 AVDD 之间的中间点之外、还有什么其他错误。 此外、是否可以如图所示使用直流内部基准、还是您在图中指出的误差? 如果是、WCT 是交流电压、则可能无法将其连接到直流、直流电压为内部或外部直流电压。 此外、后续勘误 文档中是否提到了该错误?
    再次感谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alina:

    图44显示了在需要驱动低阻抗负载时使用内部 RLD 放大器作为内部生成的 WCT 信号缓冲器的选项。 在此配置中、WCT 信号通过 WCT_TO_RLD 开关路由到 RLD 放大器的同相输入。 要断开内部(AVDD+AVSS)/2与 RLD 放大器的连接、请通过设置 RLDREF_INT = 0来打开开关。 当 RLD 放大器用作 WCT 缓冲器时、不会使用外部 RLD 基准电压(RLDREF 引脚)。  

    有关 WCT 的实现和使用、请参阅数据表的第9.3.1.7.3节(第36页)。  

    谢谢。

    -TC