This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8675:如何读取 ADC#39;s 转换结果

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946135/ads8675-how-to-read-adc-s-conversion-result

器件型号:ADS8675

大家好、

我想确认如何读取 ADC 的转换结果。

数据表在 7.5.3输出数据字中类似如下所述。 这是否意味着、即使发出 NOP 命令、FRAME (F + 1)也包含 ADC 的转换结果?   

'对于所有其它组合、帧(F+1)的输出数据字包含最新的14位转换结果。'

2. ADC 的转换结果是 MSB 优先还是 LSB 优先?

D[31:18]是转换结果、但我不确定转换结果是[13:0](MSB 在前)还是[0:13](LSB 在前)。  

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki-San、

    1.正确。  请参阅以下示例 CPHA=0的时序、步骤如下

    • CONVST/CS 信号的上升沿将启动数据转换。
    • 当发出 NOP 命令且 CONVST/CS 信号强制为低电平时、您的控制器将向 ADC 发送多个时钟。 ADC 将移出前一步转换到 SDO 的数据。 您的控制器可以在同一帧中读取它们。
    •  完成数据传输后、CONVST/CS 信号上拉至高电平。 CONVST/CS 信号的上升沿将启动另一个数据转换。

    2. MSB 在前、请参见下面时序中的 SDO 上的 M、也可参见 DS 的图4/73/74。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    谢谢!

    这是另一个问题。

    在数据表的表6中、D[5:4]用于奇偶校验位。 D[5]用于 ADC 输出、D[4]用于整个输出数据帧是否正常?  

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    还有一个问题。

    在 PAR_EN 的说明中、我们可以看到下面的说明。 对于数据表中的表6、"整个输出数据帧"是指包含奇偶校验位 D[5:4]和 D[3:0]的 D[31:0]、还是仅指 D[31:6]? 那么、如果是表7、情况如何呢?

    '输出数据帧奇偶校验位反映了整个输出数据帧的偶校验签名、包括 ADC 输出位和任何内部标志或寄存器设置"

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    Q1:否 当输出数据字只有 ADC 输出数据时、 奇偶校验位仅反映 ADC 输出位的偶校验。

    当输出数据字包括 ADC 输出数据和其他内部标志或寄存器设置时、 奇偶校验位反映整个输出数据帧的偶校验。

    Q2:它包括整个位 D[31:0]。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我仍然不确定如何计算奇偶校验位。

    请参阅随附的。 我给出了奇偶校验位计算示例。  

    您能评论一下吗? 您还能告诉我们 ADC 输出和输出数据帧的奇偶校验位定义吗?

    e2e.ti.com/.../examples-for-parity-bits.pptx

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Noriyuki、

    我很快就会回来。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Noriyuki、

    要清楚:

    • 第一个 ADC 奇偶校验位:  该位将仅考虑用于奇偶校验计算的 ADC 输出位。
    • 第二帧奇偶校验位:  该位将考虑输出帧中用于奇偶校验计算的所有位、包括 ADC 输出位、任何内部标志或寄存器设置以及 ADC 奇偶校验位。

    要回答您的问题:

     ADC 输出奇偶校验-在此示例中、ADC 输出奇偶校验应该为1、对吧?  

       回答: 正确。

       输出数据帧奇偶校验-如何计算该奇偶校验位? 奇偶校验位[5:4]应该包含在这个计算中吗? 位[3:0]也包括在内?

       答案: 请参阅上面的位计算说明。  根据说明、第二个帧奇偶校验位为0。 位[3:0]全为0、这些位不影响奇偶校验计算。

    ADC 输出奇偶校验-在本示例中、ADC 输出奇偶校验应为0、对吧?

       回答: 正确。

    输出数据帧奇偶校验-如何计算该奇偶校验位? 奇偶校验位[5:4]应该包含在这个计算中吗? 位[3:0]也包括在内?

       答案: 请参阅上面的位计算说明。 第二个帧奇偶校验位为0。  位[3:0]全为0、这些位不影响奇偶校验计算。

    希望这些内容能帮助您理解。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    请允许我确保以防万一。

    第二帧奇偶校验位、如果我在上一帖子中附加了示例、 则 D[4]不包含用于奇偶校验位计算的 D[4]、对吧?

    我是说、在计算中包含了 D[31:5]和 D[3:0]、对吧?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Noriyuki、

    奇偶校验位是针对偶校验计算 的、奇偶校验位本身用于奇偶校验以满足偶校验。   此外、位[3:0]全为0、这些位不影响奇偶校验计算。

    此致、

    戴尔