This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5618A:TLV5618AM、TLV5618AMJG 和 TLV5618AMJGB 之间有何区别?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5618AM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940524/tlv5618a-what-is-difference-between-tlv5618am-tlv5618amjg-and-tlv5618amjgb

器件型号:TLV5618A

问题在主题标题中。

此外、 订购 TLV5618AMJG 或 TLV5618AMJGB 时、订购的正确 PN 是什么?

所有这些器件是否仍在生产中?  我无法在 TI 网站上查阅这些器件中的任何一个。

Ron Simpson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我将对此进行研究。  根据我可以得出的结果、制造过程中存在微小的差异、但我正在尝试确定确切的原因。  您可以在 TLV5618AM 页面上找到它们。

    当我发现差异时、我将会返回给您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    很抱歉耽误你的时间、需要一段时间才能得到确认。

    TLV5618AMJGB 器件实际上是可作为5962-9955701QPA 订购的 QMLQ 器件。 它具有 QML Q 器件的 COFC、QCI 和处理流程。

    Q 类的步骤之一也是100 X 屏幕。

    谢谢、

    Paul