This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400是否可以使用外部组件来驱动超过200mA 的 LED?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949089/afe4400-could-afe4400-use-external-component-to-drive-more-than-200ma-led

器件型号:AFE4400
主题中讨论的其他器件: AFE4490

高科技支持团队:

AFE4400是否可以使用外部组件驱动200mA 以上的 LED?

AFE4490可驱动200mA。

但我需要驱动超过200mA 的电流。

我该怎么做?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将来、

    是的、理论上、您可以使用外部 LED 驱动器来驱动200mA 以上的电流、但必须测试使用此方案时的 SNR 优势。

    我们尚未测试任何此类方案以提供任何可尝试的解决方案。