This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:为比例式测量选择正确的 Rref

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949034/ads1261-choosing-the-correct-rref-for-ratiometric-measurement

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: TMUX6104

我正在设计基于 ADS1261的 RTD 测量器件。 激励电流要求范围为100nA 至1mA、我知道我需要一个外部电流源来支持这个完整范围。

我需要为比例式测量选择 Rref 以覆盖该范围。 从数据表和 Excel 表格中、Vref 应为0.9 < Vrep < 5。

这意味着我需要一个电阻器选择网络、每个范围的电阻器值不同。 TMUX6104是否能满足这一要求,我之所以选择它是因为它的低泄漏电流?

10Meg rref 是否合理@100nA 范围? 对于 Vref、这将评估为1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LazyHD、

    TMUX6104看起来适合您的应用。  请注意、多路复用器的工作电压至少需要10V 单极或+/-5V 双极。

    另请注意、IDAC 输出具有顺从电压、其中电流源产生的总压降不能超过 AVDD-1.1V。  因此、例如、不可能使用 IDAC 创建5V 的基准电压。

    关于使用10M Ω 电阻器、请考虑使用如此大的电阻器时的噪声影响。  此外、基准电阻器应为低漂移精密电阻器。

    如果您尚未看到此材料、我建议您查看 《RTD 测量基本指南》。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的详细回复。 我将选择一个具有低 ppm 的精密10M Ω 电阻器。 我是否有其他100nA 激励电流选项? 是否有比使用大值电阻更好的方法?

    如果您不介意的话,还有一个问题:在使用上面的电路的交流激励时,我需要在 Rref 的另一端(即 Ain0侧的 Rbias)添加一个 Rbias,以便在电流反向时保持 VCM,对吗?

    我不会使用内部 IDAC、为此目的我有一个外部电流源。

    TMUX 的电压也不是问题、但感谢您提出这一点。

    我查看了 RTD 的基本指南、屏幕截图来自该指南。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LazyHD、

    您可以将大电阻值用作比例式测量、也可以选择使用标准固定电压基准、从而失去比例式测量的优势。  对于固定电压基准、由于基准漂移和电流激励源漂移而导致的任何变化、您都会遇到精度问题。  通过比例式测量、激励源的漂移将会抵消、因为 RTD 和基准都由同一源激励。  比例式测量的问题是用于基准的电阻器的漂移、该漂移将显示为增益误差。  这些是您在系统设计中需要考虑的事项。

    使用交流激励时、我个人只将其用于称重秤和电压激励。  在这种情况下、会切换桥式传感器上的总压降。  对于 RTD 电路、RREF 电阻器用于将输入偏置为 RTD 输入的正确共模。  因此、正确的做法是、如果您切换电流方向、则需要偏置 RTD 的另一侧、以保持 RTD 输入的正确共模。  

    使用交流激励时、您需要在反向电流时了解转换时序与模拟稳定时间相关。  对于设计本身、似乎需要加倍努力以获得极少的增益。  我所看到的是、除非使用大电流、否则噪声的影响因素大于自热。  同样、您决定的内容将在很大程度上取决于总体系统目标和所需的精度水平。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bob、一切都很清楚