This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:ADS8900B 参考设计 TIDA-01351 LDO 电压设计问题

Guru**** 2520410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, ADS8900B, TIDA-01351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942158/ads8900b-question-for-ads8900b-reference-design-tida-01351-ldo-voltage-design

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件:TPS7A88TIDA-01351

大家好、

我们正在评估 ADS8900B 参考设计 TIDA-01351、其中一个 LDO 使用 TPS7A88来实现 +6V 至5.3V 的电源转换器。 但是、如果您查看 TPS7A88的数据表、建议的最大输出电压仅为5V。 此处的设计注意事项有哪些超出 TPS7A88的规格? 这里可以使用5V 而不是5.3V 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、您好、祝您好。 我们不再提供原始设计、因此我将与工业系统医疗团队联系、以确定谁将负责此设计并可以回答您的问题。  请给我一天时间来确定合适的团队资源。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师