This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:TSW1400EVM 和 AFE5818EVM ini 文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949236/afe5818evm-tsw1400evm-and-afe5818evm-ini-file

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

大家好、我正在使用 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 进行数据收集、但我需要在数据收集中添加自定义功能。 我已经了解固件数据收集过程并需要修改 ini 文件。  我无法理解几个关键参数、如下图所示。
在数据通道选择中、为什么通道映射索引的起始值为16? 为什么阶跃值为6而不是4? 我不知道如何确定该值。 您能解释一下此参数的含义吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lirui

    这些与 TSW 卡上的 FPGA 设置有关。 您无需调整它们。 这些引脚与 physcial FPGA 引脚分配相关联  

    我们不建议您更改 INI 文件、它将影响捕获。 该软件由第三方开发。 软件上对定制的支持是不可行的。  

    谢谢!