This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354:可靠性报告

Guru**** 2818855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948163/ads8354-reliability-report

器件型号:ADS8354

您能否支持 ADS8354的可靠性报告? 它适用于客户的设计流程。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TI.com 存在一些临时挑战、因此我们现在无法直接在线查看我们的产品。  是否有客户需要的特定信息(ESD 等级、MSL 级别等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与热降额相关的可靠性报告?

    我无法找到 ADS8354产品信息。 TI.cm 上。它是有线的。

    谢谢。

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 ADS8354提供"MTBF 报告"/使用寿命?

    此致、

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    自此请求发出之日起、TI.com 网站上出现了一些问题、这些问题已得到解决。  您查找信息的链接可在"订购和质量"部分右侧的产品文件夹中找到。  选择客户感兴趣的封装、您将能够获得资质认证和 MTBF/FIT 信息。  我刚才验证了两个封装在系统中都有信息。

    器件型号
    购买
    库存
    数量|价格(美元)
    包装数量|包装
    封装|引脚
    从经销商处购买
    样本
    材料类型
    工作温度范围(°C) 器件标识
    铅涂层/焊球材料
    MSL 等级/回流焊峰值温度
    RoHS
    范围
    材料成分 MTBF/FIT 率 鉴定摘要 持续可靠性监控
    选择
    选择
    美洲 亚洲 欧洲 库存
    加入购物车
    619
    1ku | 10.200美元
    1-99美元16.932100-249美元14.790250-999美元11.4041、000美元以上10.200美元
    90 |管 TSSOP (PW) | 16.
    分销商
    AvnetNostockDigi-KeyNostockMouserElectronics6全球库存
    不可用 生产 -40至125 视图 NiPdAu 2-260C-1年 是的 是的 视图 视图 视图 视图
    加入购物车
    可提供定制卷带
    19 389
    1ku | 8.500美元
    1-99美元14.110100-249美元12.325250-999美元9.5031、000美元+ 8.500美元
    2、000 |大型 T&R TSSOP (PW) | 16.
    分销商
    Arrow586Global stockAvnetNostockDigi-Key14Global stockMouserElectronics1,980Global stock
    申请样片 生产 -40至125 视图 NiPdAu 2-260C-1年 是的 是的 视图 视图 视图 视图
    加入购物车
    可提供定制卷带
    7 798
    1ku | 8.500美元
    1-99美元14.110100-249美元12.325250-999美元9.5031、000美元+ 8.500美元
    3、000 |大型 T&R WQFN (RTE) | 16. 联系 TI 申请样片 生产 -40至125 视图 NiPdAu 2-260C-1年 是的 是的 视图 视图 视图 视图
    加入购物车
    4 827
    1ku | 9.775美元
    1-99美元16.227100-249美元14.174250-999美元10.9281000+ 9.775美元
    250 |小型 T&R WQFN (RTE) | 16.
    分销商
    AvnetNostockDigi-KeyNostockMouserElectronicsNo库存
    申请样片 生产 -40至125 视图 NiPdAu 2-260C-1年 是的 是的 视图 视图 视图 视图