This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:特定条件下的转换误差参数值

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941567/ads1118-value-of-conversion-error-parameter-for-specific-condition

器件型号:ADS1118

你(们)好

我的客户正在使用 ADS1118、他希望知道特定条件下的转换误差参数值、因为数据表中的值是通过测量的

不同的条件。  

是否可以获取增益误差、偏移误差和 INL 的数据? 例如、通过仿真。 谢谢。

增益误差

偏移误差

INL

条件

・̊ C℃温度:25 ̊ C

・μ V 电源电压:5.25V

・Ω 输入信号:来自运算放大器的直流信号

・Ω:3600Ω 串行电阻器 Ω

・FSR:6.144V

・DR:250SPS

・Ω 输入模式:单端

此外、客户还想知道我们是否有数据显示输入串行电阻器和 AD 转换错误之间的关系。  

如果客户上面没有所询问的参数数据、您能告诉我我们是否可以通过计算获得该数据。   

如果您需要更多信息、请告诉我。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清


    我没有任何额外的数据可供分享、但数据表中有大量信息。 其中大部分采用从第10页开始的数据表中的典型特性曲线形式。

    对于增益误差、我将查看数据表中的图17。 不同 FSR 设置之间的增益误差变化不大、总体漂移很小。

    此外、我对增益误差与电源间的关系没有太多详细信息、但图18似乎显示、在其他两种设置中、电源从2V 变为5.5V 时、增益误差变化不大。

    对于±6.144V 的 FSR 设置、我没有任何有关失调电压的具体曲线、但总的来说、我认为失调电压通过增益设置是类似的。 我要注意的是、图12似乎显示了失调电压随电源的增加。 这是单端测量。

    INL 应该非常小。 数据表中列出了一个 LSB、但您可以看到、在不同的电源电压和不同的 PGA 设置下、INL 将远小于1LSB。

    同样、这些是典型曲线。 如果您将这些视为典型值、则可以将这些曲线中的误差视为每个参数的误差标准偏差的等效值。

    至于串联电阻、如果客户使用的是具有该串联电阻的滤波器电容、我会将带宽设置为数据速率的大约10倍(在客户的情况下、带宽约为2500Hz)。

    我认为串联电阻对测量误差的影响很小。 它来自 ADC 的等效输入阻抗。 当 FSR 设置为±6.144V 时、可根据此处所示的电气特性来获取等效输入阻抗:

    等效输入阻抗如下所示:

    在单端测量中、等效输入接近8mΩ|| 22MΩ。 由于输入端具有3.6kΩ Ω 的串联电阻、我预计误差将小于0.1%。 但是、我不会增加该串联电阻。 我通常希望将该串联电阻保持在5kΩ Ω 以下、因为输入采样仍需要在调制器周期的1/2内使其值稳定。 对于该器件、每2us 进行一次。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

    感谢详细的解释!

    我真的很感谢。

    我有两个关于您提到的内容的问题。

    再说 一次、这些是典型曲线。 如果您将这些视为典型值、则可以将这些曲线中的误差视为每个参数的误差标准偏差的等效值。

    >您是否意味着客户可以从数据表中提供的曲线推断他想要的数据?  

    2. 我通常希望将该串联电阻保持在5kΩ Ω 以下、因为输入采样仍然需要在1/2的调制器周期内使其值稳定。 对于该器件、每2us 进行一次。

    >我找不到描述"因为输入采样仍然需要在1/2的调制器周期内稳定它的值。" 数据表中。 如果这是常识的话,你可以提供资料给我解释,如果有的话?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清


    所示的典型曲线给出了典型器件可能显示的大致行为。 一般而言、您可能会尝试推测器件在较大样本大小和某种分布情况下的行为方式。 我没有任何其他要共享的特定数据、因此这是我唯一需要为此特定配置提供近似行为的建议。

    对于采样、我提到要稳定的调制器周期的一半、因为在每个调制器周期中都有一个采样、然后是一个放电。 除了我在上一篇文章中展示的图36外、还有图37显示了 S1和 S2。

    调制器周期为 tSAMPLE、当 S1为高电平时对输入进行采样、这大约是 tSAMPLE 的一半。


    吴约瑟