This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245-EP:LVDS DDR 数据时序

Guru**** 2508675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948562/ads4245-ep-lvds-ddr-data-timing

器件型号:ADS4245-EP

您好!  

您能回答以下问题:

1) 1)在数据表中、图4和图5存在差异:

  图4:奇数位显示在 CLKOUTP 的上升沿。

  图5: 偶数位显示在 CLKOUTP 的上升沿。

  哪一个是正确的?

2)对于数据输出、给定表2中所有给定频率的(保持时间)相同、bu 设置时间随着频率的降低而变宽。

  对于所有频率,保持时间是否都相同(最小值:0.33,典型值= 0.6ns)?  

  我们使用10MHz 的器件。 为什么在较低的采样频率下保持时间不会变宽?

  如果保持时间始终为0.33ns、那么它与中心对齐源同步数据传输是否矛盾?

  我们是否需要向 FPGA 中的 clkout 信号添加相移以使数据眼居中?

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法:

    图5正确。  图4有一个排印错误。  该图应以偶数位开头。

    是的、保持时间在所有频率上都指定为恒定的。  我不了解数字电路的机制。  ADS4xxx 系列中的其他器件的行为类似、高达125MSPS。

    保持时间指定输出时钟转换后时间数据必须有效。  小值不会影响中心对齐同步传输。  无需延迟 FPGA 时钟。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们在高温下遇到了一些问题、我们对此进行了详细介绍。 因此、我们可以确保偶数位在上升沿计时。

    那么、另一个问题是、我认为设置时间会随着频率的降低而增加。 对于25MHz,我计算出的设置时间应最小约为18ns。  

    假定;

    tCO_min = th

    tCO_max=t_period/2-tsetup

    对于给定频率、TCO_max 约为1.7ns。  

    我想我们可以假设 TCO_max 在所有频率下也是恒定的、对吧?

    对、对于25MHz、我们可以看到、对于25MHz、tsetup 可以假设为18ns、对吧?

    谢谢。

    穆斯塔法