This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM 电路板何时上市?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945669/when-will-tsw14j58evm-board-be-available

主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVMAFE7920

您好!

  TSW14J58EVM 电路板何时上市? 它是否同时支持 JESD204B/C 连接? 我们希望使用 Xilinx VCU118板设计自己的 jesd204接口控制器、并希望连接此数据生成/采集板作为实验室原型设计系统。 我可以下载任何 UG 材料吗?

   此致、

-Bo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    您计划使用 TSW14J58EVM 进行哪些 ADC 或 DAC TI EVM 测试?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我还想询问 TSW14J58EVM 的发布日期。

    我有 AFE7920 EVM、由于 JESD 版本、TSW17J57EVM 似乎无法充分使用 AFE 7920EVM 的容量。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DPD、

    我们希望在年底之前发布该版本。

    此致、

    Jim