This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:转换结果有差异

Guru**** 2967460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947785/adc128s022-conversion-result-has-variation

器件型号:ADC128S022

大家好、团队、

 

我们的客户发现了以下现象,我们能否在内部共享他们的原理图?

 

转换结果因 SCLK 而异、如下所示。

它们为模数转换器输入6.00V、理想的转换结果为67C。

 

SCLK                采样频率           转换结果

3MHz                 93.75kHz                           68C

1.5Mhz               46.875kHz                         6A3

 

请提供您的建议、让我在内部分享他们的原理图以进行审查。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    请提供建议。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    很抱歉推送您、但请更新状态。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    对于6V 输入、为了从0x67C 的 ADC128S022提供理想的转换、我将进行几个假设。  首先是由5V 供电、其次是有某种分压器、在 ADC 的输入引脚上将6V 电压降至~2.03V。  原理图很好、但同时、请查看 TI 高精度实验室- ADC 关于 驱动 SAR 转换器的视频系列(主题7.1至7.5)、看看您是否可以在转换结果方面取得一些改进。