This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF 电源建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941330/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-power-supply-recommendation

器件型号:ADC12DJ5200RF

我们的问题是 ADC12DJ5200RF 的电源定序。 在数据表(第154页)中、建议对模拟电压 VA11和数字电压 VD11使用常用的1.1VDC 稳压器。 有时这并不方便,因为与模拟电压 VA11相比,VD11的功耗可能要大得多(例如,电源模式5,VA11的电流消耗为845mA,VD11 2672mA)。 数字电源甚至可以在模拟电压上产生扼流隔离噪声。
使用通用稳压器的要求有多重要? 在加电/断电过程中、VD11和 VA11之间的差异有多大?
在 ADC12DJ5200RF 的评估板中、TI 使用不同的方法:VD11的开关稳压器和 VA11的具有以下 LDO 的开关稳压器。 此解决方案可降低 VD11上的功耗、但在上电/断电期间、这两个电压之间可能存在差异。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    如果我对这个问题理解不当、我很抱歉、但您似乎想建议对 VA11和 VD11使用+1.1V 的相同电源域?

    请确认、我可以与您联系、了解详情。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    I 此芯片的数据表 TI 建议  为 VA11和 VD11使用一个1.1V 电源、但在 ADC12DJ5200RF 的评估板中、TI 使用不同的方法:为 VD11使用开关稳压器、为 VA11使用具有以下 LDO 的开关稳压器。

    问题是正确的、或者可以使用两种解决方案  

    谢谢

    Sergey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    您有两种选择、在当前 EVM 的电源设计中使用该方法。 它经过验证、是一种强大的设计。

    或者、我们刚刚验证了一款全新的"低噪声"开关设计、该设计也将为您提供帮助。 开关与版本有关。

    www.ti.com/.../TPS62913

    如果您对该设计感兴趣、请告诉我、我将发布原理图供您使用。 这将为您提供更小的尺寸和更高的效率。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob。