This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:解决方案选择支持

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949021/dac3484-solution-selection-support

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件:TRF370417

尊敬的同事:

我们的客户正在使用 DAC3484IZAYR+TRF3722IRGZR、但他们计划覆盖4900MHz 和5G WIFI 频率。

那么、您是否有一些推荐的解决方案?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您可以使用 TRF370417实现高达6GHz 的更宽射频覆盖范围。 您可以考虑使用一些集成收发器、例如 AFE77xx 和 AFE79xx。

    -Kang