This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:LDOIN / AGND 问题

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05, INA240, AMC3306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948774/amc1304m05-ldoin-agnd-issue

器件型号:AMC1304M05
主题中讨论的其他器件: INA240、 AMC3306M25

尊敬的团队:

我设计了采用两个 AMC1304M05芯片的两相分流电流测量电路。

我的应用中有几个问题。

1.如果 AGND 未连接到 AINN 会发生什么情况?

例如、INA240中的电流感应应用未连接 GND 和 IN-引脚。

如果 AMC1304 LDO 电源电压仅用于差分放大器、则 amc1304与 INA240电源电路之间不存在差异。

我阅读了大量有关隔离式 ADC 的应用手册、但无法理解这些电路是不同的。

将 VM_5V 电源连接到 LDOIN 和 AGND 是否存在问题? VM_5V 由 DRV5350RH 调节、用于其他隔离器电源、栅极逻辑电源。

(MCU 电源和 DVDD、DGND 引脚不由 VM_5V 供电、这些电源与电机电源隔离)

 左:AMC1304直列式电流感测应用,右:  INA240 直列式电流感测 应用

2. AMC3306能否替代 AMC1304应用?

我无法为每个 AMC1304 LDOIN 电源添加更多隔离式电源组件、因为电路板尺寸存在问题。

我认为最简单的解决  方案是将 AMC1304M05替换为 AMC3306M25、并重新路由模式。

我可以应用此解决方案、还是应该找到另一种方法?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jihong、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    关于 AMC1304M05问题、我们建议将 AINn (或 AINp)绑定到 AGND、以便保持在器件的共模电压电平范围内。  ADS1304M05上的输入到输出隔离(以及其他隔离)使其与 INA240等器件有区别。  您当然可以使用 LDO 为 AMC1304提供5V 电源、但内部 LDO 可以接受18V 的输入电压。

    使用 AMC3306M25、您无需高侧电源。  除了布线和外引脚差异外、您还可以使用 AMC3306M25代替 AMC1304M05。   您只需适应器件的更高输入电压范围、AMC3306M25的输入范围为+/-250mV、而 AMC1304M05的输入范围为+/-50mV。