This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260;URN-OUT 电流源

Guru**** 2582295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948820/ads1260-urn-out-current-sources

大家好、

我的客户想知道10uA 范围内的精度和温度漂移。

我发现、0.05uA 时 URN-OUT 电流源的精度在数据表中。

但它不在10uA 范围内。

请告诉我们规格。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我们没有关于其他电流值下烧毁电流源精度的信息、但您可能会期望它与50nA 电平下的精度类似。 请注意、精度不是很好(50%)、因为烧毁电流源仅用于诊断以检测传感器断线。

    如果您需要用于传感器偏置的更高性能电流源(例如)、请使用集成 IDAC (激励电流源)

    布莱恩