This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:MISO 线路在加电时为低电平(未编程)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941702/adc32rf42-miso-line-is-low-on-power-up-not-programmed

器件型号:ADC32RF42

下午好!

我注意到 SDOUT 线路在加电时为0V (无编程)。 该线路未短接至 GND、电阻为~8.5k Ω。 数据表没有提到线路有一个下拉电阻。 这是预期功能吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 SPI 未被使用时、SDOUT 应该为0V。 数据表中的时序图下方显示了相同的内容。 它仅在寄存器读取期间变为高电平(如果正在读取的寄存器中有一个高电平)  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 当 SDOUT 有效且完全间隔时、我查看该图以确认 SEN 为低电平、注意到您突出显示的器件。 感谢您的指出。

    祝你度过美好的一天!

    Julia