This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM 无法按照指南中的说明全速工作...

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941267/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm-is-not-working-as-is-instructed-in-the-guide-at-full-speed

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

我们开始使用 ADC12DJ5200RFEVM、看看我们能否在10.4G 下从高速 TH 器件收集数据、而不会取得任何成功。  由于时间紧迫、我们返回到 PXA 测量以及其他6GHz TI ADC 测量。  

但现在我们已确定可以使用此10.4GHz TI ADC 评估执行什么操作。  我们相信、我们非常关注所推荐的内容、无法使其全速工作。  我们很想听到任何第三方的声音、他们能够让它以10.4G 左右的速度运行、然后从那里运行...

1)我们确实 具有使用相同 HSDC-Pro 的 ADC12DLxx00EVM 的经验、2)我们相信我们遵循了指令、我们看到了一些差异、开始时会出现...  例如、我们将配置本指南第10-15页中所述的 ADC。  JMOD1、外部时钟、频率为5200MHz (据说 FPGA ref 为260)、我们使用 JESD204C 设置启用和禁用触发...  3) 3)然后我们转到 HSDC pr0并折叠指令、一旦您选择 JMOD1、它就会告诉您  10400M 采样的基准为520。  是哪一个以及我们缺少什么。

当我们将其配置为~2300MHz 外部时钟(即在 JMOD1进行4600M 采样)时、遵循相同的指令集、并设置 HSDC 专业版指示的基准(不是指南第12页中所示的 ADC 配置 FPGA 基准)、我们可以使其正常工作。  它按照我们馈送的输入频率执行它应该执行的操作、我们不会想象...

我们缺少什么?  我们的硬件是否有问题?  我们无法以建议的最高速度使用此 ADC 来继续执行此方法。  

我们确实使用10MHz 基准锁定了所有 SIG 原、我们将 RS-SMA100A 用于 REF CLK、将 Keysight E8257D 用于 DEV CLK 和输入。  我们有不同的优质 TTE 带通滤波器可供试验、我们计划投资推荐的可调带通滤波器...

请帮助//\\ 我们是否可以与 TI 应用工程师建立电信/缩放以查看它。  如果它与指南一样直接(在6.4GHz TI ADC 案例中、我们能够遵循该指南...) 要么我们缺少非常基本的东西、要么我们的硬件存在一些问题、要么 TI 需要非常清晰地了解可能的问题以及其他类似的客户问题。  我们并不是在尝试将 ADC 似乎拥有的所有出色选项用于许多不同的应用。  我们只想使用它来简单地数字化来自50GHz BW 6-12GHz 时钟器件的模拟信号。  我们确实使用了 Keysight 的 N9030B PXA 来初步确定器件的特性。  但是、我们的大多数潜在客户都将使用 ADC 来实现这一目的。  我们也希望使用此10.4G AD、并推荐将此 ADC 作为其配套器件。  但我们应该首先使它正常工作、而不会有太多麻烦。  请帮助//\ 请向我们推荐合适的 TI 人员与他们交谈并解决此问题、而不是使用电子邮件片段来回通话。

此致、

Mesfin Testhome

Teledyne Sentific & Imaging

1049卡米诺·多斯里奥斯

加利福尼亚州千岛市91360号

805-373-4078 (办公室)     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesfin、您好!

    您是否下载并更新了5200RF GUI 和最新的 HSDC-Pro 软件?

    请尝试一下。

    如果这不起作用、我明天可以给您打电话、通过上面的电话号码进行讨论。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    以上是我下载并尝试使其正常工作的软件...  我相信我已经有了所有最新的版本、并且正在按照指南中的说明进行尝试。  我可能错过了一些基本和基本的东西、但我能够使它在较低的速度下工作。  对于我来说、对于其中一个问题、似乎与锁定\同步有关。  HSDC Pro 还列出了可能的原因并要求我检查某些 LED。  我再次感到困惑的是、ADC 配置例程和 HSDC 专业版告诉您应该设置的 REF CLK 的不同值。  HSDC 专业版告诉您 ADC 配置例程告诉您的值加倍。  我认为这会告诉 TI、我所犯的明显错误是什么、或者是否发生了任何原因以及来自任何客户或 TI 内部工程工作的错误。  我们没有使用评估模块似乎具有的任何出色功能。  我们只需要以最高10400MHz 的采样率对模拟信号进行数字化。  我关注了本指南的第10-15页、使用 JMOD1、5.2G DEV CLK、 260M REF CLK (正如 ADC GUI 所述、但我能够使其在~4.6G 采样下工作的是基于 HSDC 所说的内容、这是 ADC 配置软件所说的两倍...) 并收集数据。  我们使用10MHz 参考频率锁定所有 SIG 原、并在不同的设置中使用我们拥有的 BPFs。  我们将对 TI 推荐的滤波器进行投资、但即使我们根本不对它们进行滤波、只要它们都是一致的、这些滤波器就不应该成为一个阻碍因素。  我们将 RS-SMA100A 用于 REF CLK、将 Keysight 的 E8257D 用于 DEV CLK 和输入信号原。  但是、无论我们使用什么 sig-gen、再说一次、都不应成为一种试制。  我们应该获得数字化数据、否则可能无法达到最佳性能。  我们还拥有 TI 的 AD3200 3.2G (6.4G) ADC、拥有丰富的经验、并希望加快速度。

    在结束这封长邮件时、我想让您了解我们这项任务的全部目的。  我们拥有一个以6GHz-12GHz TH 器件产品系列为时钟源的新50GHz BW。  我们使用 Keysight 的 N9030B PXA 对其进行了特性描述、并为客户提供了初步数据表。  但实际上、我们的客户会使用5200之类 的 ADC 从我们的 TH 器件收集转换后的数据。  因此、我们希望像过去那样、使用 ADC 来表征我们的器件。  目前我们只对所有器件使用 siggens、但稍后输入将来自 th 器件。  除了10.4G 的 ADC 采样速度之外、我们的需求似乎也是如此之直接。

    是的、我们可以设置时间、通过电话或缩放进行通话、我将让您了解我们的问题是什么...

    请帮助//\    

    Mesfin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesfin、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将使其脱机以解决此问题并设置一个呼叫时间。

    此致、

    Rob