This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562T:8562和8562T 之间的差值

Guru**** 2547600 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8562, DAC8562T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941678/dac8562t-difference-between-8562-and-8562t

器件型号:DAC8562T
主题中讨论的其他器件:DAC8562

您好!

DAC8562和 DAC8562T 之间的区别是什么? 它们看起来是相同的? 为什么我要使用一个而不是另一个?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    唯一的区别是数字输入。  DAC8562T 已更新为支持5V TTL 逻辑电平。  您可以看到 VIH 和 VIL 规格的差异。  谢谢!

    Paul