This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:通用寄存器地址0读取数据

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948630/ads54j40-general-registers-address-0-read-data

器件型号:ADS54J40

您好!

我们在通用寄存器地址0x0写入数据0x81、之后、

读取通用寄存器数据为0x3c。

但在数据表中、我可以看到位[6:1] 全部为"0"。  

我有点困惑。    正确操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    位6:1不可读、如果您读回这些位、则默认为"011110"。 位7和0自清零 、并且将始终读回为"0"。 您的读数是正确的。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim

    我明白了。