This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW13J57EVM TRIG OUT 用于 DAC 连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947292/tsw14j57evm-tsw13j57evm-trig-out-for-dac-connection

器件型号:TSW14J57EVM

您好!

我使用的是 TSW14J57EVM+DAC3XJ8板。 我正在将重复的4K 样本长 OFDM 信号传输到外部功率放大器、执行一些特定的线性测试、为了将示波器信号改善为量化噪声、我使用采集平均法。 信号带宽较高、示波器的内部触发机制不够精确、因此我需要从图形发生器中取出三倍数据。

问题是、当 TSW14J57EVM 连接到 DAC EVM 时、是否有可能从 TSW14J57EVM 生成三角接线信号? 我看到在使用 ADC 时有触发选项、但在使用 DAC 时有阴影。 (如果只是探测 EVM 上的某个也会很好的特定点、则不必是放置良好的 SMA)。

谢谢

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    目前,TSW14J57revE 的 DAC 不支持触发选项。   您可以使用“二进制脉冲模式”功能在每次 DAC 数据回滚时生成 Trig Out 脉冲信号。 此功能随内部 HSDC Pro 版本和下一个将来的外部版本提供。 可以通过向所需的 DAC INI 添加一些 INI 参数来启用此“二进制脉冲模式”功能。

     

    如果您有兴趣尝试一下、您能告诉我您将使用哪些 DAC ini 文件以及数据速率吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。 我们的数据速率为491.52Msps 或737.28Msps。  

    至于 INI 文件、我目前正在使用 DAC3xJ84_LMF_442

    从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TSW3XJ8X GUI\Configuration Files 附加

    希望这就是您的意思。

    此致、

    Amir

    e2e.ti.com/.../default_5F00_442.cfg

    [引用 user="Jim s"]

    Amir、

    目前,TSW14J57revE 的 DAC 不支持触发选项。   您可以使用“二进制脉冲模式”功能在每次 DAC 数据回滚时生成 Trig Out 脉冲信号。 此功能随内部 HSDC Pro 版本和下一个将来的外部版本提供。 可以通过向所需的 DAC INI 添加一些 INI 参数来启用此“二进制脉冲模式”功能。

     

    如果您有兴趣尝试一下、您能告诉我您将使用哪些 DAC ini 文件以及数据速率吗?

    此致、

    Jim

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    有关触发器的工作情况、请参阅附加文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW14J57-Trigger.docxe2e.ti.com/.../DAC3XJ84_5F00_LMF_5F00_442_5F00_BinaryPulseMode.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    它的工作原理。

    此致、

    Amir