This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:AFE4900 ESD 保护

Guru**** 2513315 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948371/afe4900-afe4900-esd-protection

器件型号:AFE4900

大家好、

我的客户已在其产品上设计了 AFE4900,但他们无法通过针对 Contact 8K、Air 15K 的 ESD 保护测试。

您是否有任何解决此问题的建议?

AFE4900未使用的引脚是否需要添加上拉/下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您与 AFE4900相关。

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然!