This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:如何在使用 MUX 时读取多通道?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948358/ads1262-how-to-read-the-multiple-channal-in-using-mux

器件型号:ADS1262

我想读取多个通道。  

我想读取 100个样本/通道。

输入为三。

1输入:AIN0、AIN1

2输入:AIN2、AIN3

3输入:AIN4、AIN5

我认为是这样。。

1、复位/PWDN 为高电平

写入寄存器(MODE:脉冲转换(单次触发转换)/延迟0us /滤波器 Sinc1 / GPA 1 /数据速率100SPS)

写入寄存器(MUXP AIN0、MUXN AIN1)

4. START 引脚高电平

5.等待低电平/DRDY

6. RDATA1

7. START 引脚为低电平

8、写寄存器(MUXP AIN2、MUXN AIN3)

9. START 引脚为高电平

10.等待低电平/DRDY

11.RDATA1

12. START 引脚为低电平

13.写入寄存器(MUXP AIN2、MUXN AIN3)

14. START 引脚为高电平

15.等待低电平/DRDY

16.RDATA1

17. START 引脚为低电平

循环继续...  

(MUXP AIN0、MUXN AIN1)->(MUXP AIN2、MUXN AIN3)->(MUXP AIN4、MUXN AIN5)-> (MUXP AIN0、MUXN AIN1)

对吗?  请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    欢迎来到 E2E 论坛! 所述的基本过程将起作用、但不需要将 START 设置为高/低。  我建议始终将 START 引脚保持为高电平以进行连续转换。  当您更改多路复用器设置时、数字滤波器将在寄存器写入后自动复位并重新启动转换。  DRDY 下一次从高电平到低电平的转换将发出信号、指示转换已完成、并准备好从 ADS1262读取新的多路复用器设置。

    此致、

    Bob B