This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:未从 LMK04828获取参考频率

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMX2582, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940626/adc32rf45evm-not-getting-reference-frequency-from-lmk04828

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45、 LMX2582、 LMK04828、

你好,先生

我们使用的是 ADC32RF45定制板、该板的原理图与 TI 相同  

我们给出的射频输入为150MHz。

我们使用板载振荡器时钟、即122.88MHz

LMX2582为 ADC 提供时钟。

我们使用的是 ADC32RFXX EVM GUI。

内部时钟频率为1536MSPS

我们使用具有复杂输出的 DDC 单频带

抽取率为 x4

PLL 模式为40倍

LMFS 为4 4 2 1

进行编程

DDC 配置为:  采样时钟为3000 MHz  

JESD204b 配置是  

k = 8

请求同步

k28.5 ADC 混合数据

LMK04828输出时钟

clk0&clk1 =>除以8

这些是我们在 GUI 中设置的配置、我们不会获得将要进入 FPGA 的参考 clk。 请建议我们获取参考时钟。  

谢谢

Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、


    您是否使用 FTDI 的 FT_Prog 等程序将定制板的 USB 产品描述编程为"ADC32RFxx EVM"? 否则、GUI 将无法检测到电路板。 如果 GUI 检测到电路板、您应该会在右上角 USB 状态旁边看到绿色指示灯。

    如原始帖子()中所述 ,我已验证 来自 LMK04828的192MHz FPGA 时钟输出在 ADC32RF45EVM FMC 引脚上是否按预期配置。 如果您在定制板上使用与 EVM 相同的原理图、并且 USB 连接到 GUI、则应像 TI EVM 一样工作。  

    此致、  

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生

    感谢您的建议、现在我们获得的 FPGA 参考时钟频率约为192MHz。

    但收发器输出不包括通道时钟。

    在收发器中、Rx 数据速率为5000Mbps

    CDR 参考时钟频率为125MHz。

    我们仍然没有从收发器获取通道时钟。

    请、您能不能向我建议我们需要添加哪些参数来获得收发器输出和 jesd204b 输出。

    谢谢

    Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    在采样率为1536MSPS、抽取/4复数和 LMFS 4421的情况 下、每个 ADC 通道的 I 或 Q 通道输出数据速率为1536/4 = 384MSPS (16位采样)、JESD 通道速率为7.68Gbps。 请确保为此适当 配置了 FPGA。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您建议解决此问题。

    JESD 通道速率为7.68Gbps。

    请告诉我这方面的计算

    因为我们使用的是12.5Gbps 速率

    谢谢

    Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    您的模式参数如下:

    采样率= 1536MSPS

    抽取率:/4

    JESD LMFS:4421 (L 表示通道数=4)

    从上面可以计算出每个通道的输出数据速率为1536/4 = 384MSPS

    JESD 输出具有四个通道、分别为 AI、AQ、BI 和 BQ、数据速率为384MSPS

    总数据速率= 4 * 384 = 1536MSPS

    每个样本都有16位。 因此总比特率= 1536 * 16 = 24576Mbps

    在8b/10b 编码后、总比特率= 24576 *(10/8)= 30720Mbps

    有4个有源 JESD 通道。 因此通道速率= 30720/4 = 7680Mbps = 7.68Gbps

    此致、

    Vijay