This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:读/写校准程序

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947589/adc12d1000-read-write-calibration-precedure

器件型号:ADC12D1000

您好、专家、

客户在2010年使用了 ADC12D1000、并遵循旧的 National DS 读/写校准程序、如下所示。  

但是、在最新的 DS 2015中、似乎删除了"断电和上电 IQ 通道"步骤。 此外、addr:5h 上的读取/写入时间也不同。   

 最新的2015版本步骤能否同时适用于2010和2015年以后的芯片?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我必须深入探讨这一点。

    我会尽快与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    你有更新吗?

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    是的、我终于听到了。

    在问题中:  最新的2015版本步骤能否同时适用于2010和2015年以后的芯片?

    答案是肯定的、这在工作台上得到了验证、当前版本是正确的。

    此致、

    Rob