主题中讨论的其他器件:ADS1256、 ADCPro
您好、TI、
我正在寻找在 MMB0板的 C55x DSP 上运行的 C 代码(或任何编程语言)。 我熟悉 C55x DSP 和 CCS。 我只需要源代码和包含用于初始化 ADC 的代码的项目。
我计划在测试仪中使用 ADS1256EVM 板。 我已经通过 EVM 板 J2连接器实现了到 ADS1256的 SPI 代码接口。 封装是 I Issue 用于复位器件的波形。 以白色显示的前5个信号是捕获的数字波形。 以蓝色显示的底部5个信号与模拟捕捉中的波形相同。
下面是 MMB0板上的 C55x 执行的 RESET 命令
我不知道为什么在发出 RESET 命令后、DRDY (通道7)会继续切换。 此外、当我遵循与 DSP 初始化 ADC 相同的命令序列(在逻辑分析仪上捕获)时、我没有得到相同的响应。 我正在使用 SPI 模式1 (CPOL=0、CPHA=1)、如 ADS1256数据表第6页图1所示。 我还尝试了 SPI 模式0、但无法设置 ADC。 我希望源代码能对此有所说明。
我还在寻找应用手册中的 ADS1256编程指南(从处理器的角度来看)、但我找不到任何。 如果存在这些技术伪影、请将我指向 URL。
谢谢、
Sy