This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54EVM:采样率变化

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945547/ads54j54evm-sampling-rate-changes

器件型号:ADS54J54EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J54

大家好、

我想将 ADS54J54的采样率设置为400MSPS 或480MSPS。 您能给我讲讲 GUI 中哪些要点需要更改吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、

    请参阅随附的说明。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Settings-for-480MHz.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    很抱歉、我还有几个关于  ADS54J54EVM 评估设置的问题

    但是、我的客户想使用 KCU105评估我们的 EVM、您是否有任何建议在 EVM 和 KCU105之间使用的 FCM 电缆?

    如果您对测试设置有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1030.KCU105-HSDC-Pro-User_2700_s-Guide.pdfTakashi、

    此 EVM 将直接插入 KCU105。 我们尚未同时测试这两者、但已测试了其他使用与 ADS54J54相同 FMC 连接器和引脚的 ADC EVM。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    感谢您对此做出及时响应。 我知道不需要连接器转换、并且有 KCU105的应用手册、其中包含了输出 ADC。

    一个简单的问题是、如果他们尝试同时连接这两根电缆、我需要一根 FMC 电缆、那么您能告诉我我们在验证过程中使用了什么 FMC 电缆吗? 如果您能为我提供制造商和器件型号、那将会很有帮助。 他们计划购买相同的评估版本。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、

    我认为 Samtec 制造了一个 FMC 转 FMC 适配器。

    此致、

    Jim