This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC101:DOUT 上没有数据

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112, DDC101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947678/ddc101-no-data-present-on-dout

器件型号:DDC101
主题中讨论的其他器件:DDC112

系统时钟为2MHz

我加载了一个设置字并正在生成常规 FDS 脉冲

我看到数据有效变为低电平、数据传输在时钟之前变为低电平

我将发出20个时钟、然后关闭数据传输信号

数据输出线上永远不会有任何数据-始终为低电平

需要帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    目前不建议在新设计中使用 DDC101。 我们建议将 DDC112用作您的设计的替代器件。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、但是我们的系统中已经安装了 DDC101、我需要使该部件正常工作。  你能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    很难准确地说出给定信息的问题。  为了帮助我们更好地理解和调试问题、请告知我们一些详细信息。  

    1、采用 DDC101设计的系统之前是否正常工作?  

    2.您在某些系统上还是仅在特定系统上看到此问题?

    3.这种情况是否发生在不同的器件上、或者它们的行为都相同?

    4.如果您可以提供信号的一些示波器截图,将会有所帮助。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种新设计。  到目前为止、我只测试了2个系统、它们的性能都是相同的。

    我嵌入的图像似乎没有嵌入。  此编辑将附加屏幕快照。

    DOUT 三态、直至通过拉低数据传输(TX 通道4)使能。  DOUT 始终很低、我们正在尝试诊断它是否被启用。  我在 DOUT 线路上安装了10k 上拉电阻器、因此该屏幕截图显示 DOUT 为高电平、直到启用数据传输输入时 DDC 将其拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢示波器图。 这是一款支持有限的旧器件。 我将与团队进行核实、然后再联系您。   

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想知道是什么问题。  读取数据/设置 IN 引脚保持低电平、从而禁用输出。  一旦我取消该引脚的置位、我就会在 DOUT 上获取数据。

    感谢您的帮助!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的更新。 很高兴听到您让器件在系统中工作。 。  

    谢谢。

    -TC