This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:高速 LVDS 接口

Guru**** 2531130 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940661/adc12dl3200-high-speed-lvds-interface

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: TSW14DL3200EVM

如何将此高速 ADC 连接到 Xilinx FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI 采集卡解决方案 TSW14DL3200: https://www.ti.com/tool/TSW14DL3200EVM。 否则、您可以使用自己的 FPGA 开发套件。  该连接器是一个标准 FMC+连接器、可连接到标准 Xilinx FPGA 开发套件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议。 由于每个通道的 ADC12DL3200数据速率为38.4Gbps、但 Xilinx FPGA 无法处理此数据速率以执行 DDC。 您是否建议使用 Xilinx FPGA 器件型号? 提前感谢。

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12DL3200支持高达48个速率为1.6Gbps 的数据对。  我不熟悉所有 Xilinx FPGA 选项、但众所周知、TSW14DL3200EVM 上使用的 FPGA 已足够。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢。

    Wesley