This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:ADC 输入的 AA 滤波器要求

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947737/afe7225-aa-filter-requirement-for-adc-input

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件:ADS8910B

尊敬的 TI 团队:

根据附件文档、 对于 ADS8910B 器件、建议 使用 AA 滤波器 Cflt 和 Rflt 组件值。 但在 AFE7225 IC 中、我们没有发现任何 ADC 输入 AA 滤波器的建议。

请为 AFE 器件推荐合适的 AA 滤波器、或发送 AA 滤波器设计文档以根据我们的要求设计合适的 AA 滤波器。  

e2e.ti.com/.../TI_5F00_AFE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    AFE7225 AA 滤波器要求电路的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抗混叠滤波器对信号带宽和 SNR 要求等系统参数有一些应急响应。  拓扑还与驱动它的电路或放大器有一定的相关性。  考虑到这些变量、无法使用通用滤波器。

    通常、请在此处查看设计原理图 :https://www.ti.com/lit/zip/slac674。  原理图显示了分流 RCR 毛刺脉冲滤波器。  这用于滤除由 ADC 前端采样保持中的开关电容器引起的毛刺脉冲能量。  还有一个10欧姆串联电阻、用于进一步抑制干扰能量。  可以添加一个简单的 RC 滤波器作为 AA 滤波器、该滤波器的转角频率根据信号的带宽进行设置。  请小心使用驱动 RC 滤波器的运算放大器...某些器件不"像"高容性负载。  您可以将 R 偏斜以保持 C 较低、从而使运算放大器保持"满意"状态。

    -RJH