This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可接受0V 至100V 输入的 ADC 评估板

Guru**** 2519060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168, ADS8860, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948105/adc-evaluation-board-that-can-accept-0v-to-100v-input

主题中讨论的其他器件:ADS8860ADS8168

大家好、

客户正在寻找具有3个或更多通道、可接受0V 至100V 输入并具有1MSPS 采样率的 ADC 评估板。 我已经检查了一些评估板、但大多数评估板只能接受低电压输入。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请看一下 ADS8168。  它具有8个多路复用通道、采样速率高达1MSPS。  如果您需要以这些速度进行3通道同步采样、您可能需要了解一些器件、例如3个 ADS8860或3个 ADS8881。

    您需要添加无源电阻分压器、衰减差分放大器等。在 ADC 将0-100V 的电压恢复到所选 ADC 的电源/基准范围内的电平之前、您需要先添加一个无源电阻分压器。  目前没有任何可以直接接受0-100V 电压的 ADC 产品。