This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:您能否提供 EEG 的参考设计?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939130/ads1299-could-you-provide-reference-design-of-eeg

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 ADS1299开发便携式 EEG。  ADS1299 3点应用、使用19个测量垫。

但是、PCB 尺寸太大。 它们需要小型化。

我希望通过使用更少的 ADC 来最大限度地减小 PCB 尺寸。  

1.如果您有好主意,请提供建议。

2. 如果您有 EEG 参考设计,请提供。

3. 请告诉我是否有其他公司的 EEG 开发(便携式)示例。

谢谢、此致、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我们为该器件提供了评估板(ADS1299EEGFE-PDK)。 它不是外形尺寸特定于应用的电路板。

    有关其他公司的便携式 EEG 开发平台、请参阅 Open BCI (https://openbci.com/)中的一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我有疑问。  数据表中有两个硬件示例。(第66、67页)

    顺序电压和基准电压之间有何差异、优缺点?

    测量点:19,  

    ADC 通道:8通道

    我想使用模拟 S/W 更改测量点并将其传输到 ADC。  以下哪一个示例是有利的?

    请检查。

    谢谢、此致、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    顺序和参考电压都是 EEG 应用的典型电极配置。

    配置之间没有明显的优缺点。 它是根据应用程序所需的内容进行选择的。