This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:测量模拟输入信号的 SNR 和 THD+N

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948082/ads1262evm-pdk-measure-snr-and-thd-n-for-analog-input-signal

器件型号:ADS1262EVM-PDK

尊敬的 Sirs:

是否可以使用 ADS1262 EVM 测量客户模拟信号 SNR 和 THD+N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的。 ADS1262EVM 和随附的 ADCPro 软件提供捕获的 ADC 数据的 FFT 以及 SNR 和 SINAD 计算。

    假设 THD+N 是从直流到奈奎斯特频率计算得出的、它将等效于 SINAD 计算。 如果需要不同的频率范围、则可以将 FFT 图导出为 Excel 格式、并需要使用所需的 FFT 单元手动计算 THD+N。