This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:LED1数据输出显示的是恒定值而不是有意义的数据

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941315/afe4900evm-led1-data-output-showing-constant-value-instead-of-meaningful-data

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

使用电路板和 PPG 传感器收集 PPG 数据时、LED2和 LED3输出显示有意义的数据、但 LED1输出仅显示恒定1.2V、如软件屏幕截图中所示。  根据手册、LED1应对应于绿色 LED、LED2对应于红色 LED、LED3对应于红外 LED。  绿色 LED 看起来在传感器上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    感谢您深入了解 AFE4900。

    我们可能无法讨论 AFE4900器件和 EVM 的详细信息、因为该器件包含在选择性披露中。

    您能否将您的问题连同  此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?