This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662EVM:输出正弦波信号电压摆幅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662EVM, DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940907/dac5662evm-output-sin-wave-signal-voltage-swing

器件型号:DAC5662EVM
主题中讨论的其他器件: DAC5662

您好!

我将使用 DAC5662EVM 来检查 DAC 和变压器电路的行为。

我想检查 DAC5662EVM 上 J1连接器的输出电压在变压器频带内是否为0.5Vpp (P/N:T1-1T-KK81 0.08至200MHz)。

DAC5662的输入数据如下、DAC5662EVM 的电路不变。


正弦波数据0x000至0xFFF
正弦波频率为100kHz 至150MHz

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来您正在通过满量程运行来运行 DAC。  没有问题。  注意整个频率范围内的变压器频率响应。  如果需要、您可以使用 TSW1400图形卡来生成数字图形(如果需要)。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ Hopper

    感谢你的答复。

    我将测试 DAC5662EVM 和共模变压器电路。

    此致、

    网状网络