This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:SPI 接口

Guru**** 2983840 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101, ADS7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941119/adc121s101-spi-interface

器件型号:ADC121S101
主题中讨论的其他器件: ADS7041

您好!

我的客户使用 了 ADC121S101。 他希望更改10位分辨率和比 ADC121S101更小的封装。 他对 ADS7041感兴趣。  

问题是  
- ADS7041是否与 ADC121S101兼容? (因为他不想将接口设计更改为 ADC。)

我知道 ADC121S101在数据前有3个领先的零位、但它可能会被主机 MCU 中的软件覆盖、并且 ADC121S101和 ADS7041之间的时序图可能相同。 我认为 SPI 接口可能兼容。 正确吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要进行几项更改、但最简单的是、它们可以轻松地进行更改。

    ADC121需要16个 SCLK 并具有3个前导零

    ADS7041需要12个 SCLK 并具有两个前导零。  

    如果客户可以考虑这些差异、则应该可以

    此致

    Cynthia