请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8584S 大家好、
客户目前正在使用 ADS8584。 我们知道、它的最大吞吐量为330ksps。
但是、它们可能需要对接近0.5Mbps 的信号进行采样并放弃同步采样功能。
他们尚未尝试调整过采样功能、但我想获得您的意见/建议。
该器件能否对高达0.5Msps 的信号进行采样?
如果没有、是否有具有更高吞吐量能力的类似器件?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
ADS8584S 的最大采样率仅为330ksps。 我想您的客户希望每通道的采样率为500kSPS、因此非同步采样 ADC 不是替代解决方案、因为需要更高的采样来满足客户的要求、我们没有这种 ADC。 此外、ADS8584上的过采样有助于获得更好的 SNR 性能、但无法实现客户期望的更高采样率。
最佳解决 方案是使用 ADS8588H、这是一款引脚兼容的 ADC、可在同一 ADC 系列中支持每通道500kSPS 的采样率。 这两个 ADC 之间的软件时序相同。 请注意 、ADS8588H ADC 在 ADS8584S 上具有8个输入通道、而不是4个通道。
此致、
戴尔