请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8584S 大家好、
客户目前正在使用 ADS8584。 我们知道、它的最大吞吐量为330ksps。
但是、它们可能需要对接近0.5Mbps 的信号进行采样并放弃同步采样功能。
他们尚未尝试调整过采样功能、但我想获得您的意见/建议。
该器件能否对高达0.5Msps 的信号进行采样?
如果没有、是否有具有更高吞吐量能力的类似器件?
谢谢、
Kevin