This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:使用此器件、我们可以实现0.5Mbps 吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S, ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941298/ads8584s-can-we-achieve-0-5mbps-with-this-device

器件型号:ADS8584S

大家好、

客户目前正在使用 ADS8584。 我们知道、它的最大吞吐量为330ksps。  

但是、它们可能需要对接近0.5Mbps 的信号进行采样并放弃同步采样功能。

他们尚未尝试调整过采样功能、但我想获得您的意见/建议。

该器件能否对高达0.5Msps 的信号进行采样?

如果没有、是否有具有更高吞吐量能力的类似器件?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ADS8584S 的最大采样率仅为330ksps。 我想您的客户希望每通道的采样率为500kSPS、因此非同步采样 ADC 不是替代解决方案、因为需要更高的采样来满足客户的要求、我们没有这种 ADC。 此外、ADS8584上的过采样有助于获得更好的 SNR 性能、但无法实现客户期望的更高采样率。

    最佳解决  方案是使用 ADS8588H、这是一款引脚兼容的 ADC、可在同一 ADC 系列中支持每通道500kSPS 的采样率。 这两个 ADC 之间的软件时序相同。 请注意 、ADS8588H ADC 在 ADS8584S 上具有8个输入通道、而不是4个通道。  

    此致、

    戴尔