This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:DAC 输出电路

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947787/dac8811-dac-output-circuit

器件型号:DAC8811

尊敬的团队:  

我想评估所连接的 DAC8811的输出电路。

有人能不能建议如何在 Tina TI 中仿真电路。

 我创建了附加电路。 但它没有提供预期的输出。

我的要求是将输出从-5摆动至+5V。

另请建议运算放大器和电源要求。

e2e.ti.com/.../DAC8811_5F00_test.TSC

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接的仿真电路也是如此。

    为了获得-5V 至+5V 的双极输出,您可以使用各种方法。

    1.使用 Ref = 2.5V 并使用上述电路和附加增益级(再使用一个运算放大器或修改第二级)

    2.使用参考 电压= 5V 及以上的电路将为您提供-5V 至+5V 的电压

    请参阅随附的仿真电路以更好地了解。 在电路中、0mA 对应于代码0、1mA 对应于完整代码。

    当电流 = 0mA 时、输出将为5V、当电流 = 1mA 时、输出将变为5V、从而为您提供双极-5V 至+5V。

    运算放大器可以是上面的放大器 、电源电压必须是+/-6.5V 最小值

    希望这澄清了您的疑问。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../5773.DAC8811_5F00_test.TSC

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您提供更新的电路。

    我有以下问题:

    1) 1)我在 DAC8811的 RFB 电阻器 R5=10K 的某个位置读取了数据、但您使用了5K、您是否对此电阻器值有任何文档或参考?

    2)您说完整代码将提供1mA 电流、代码0提供0mA 电流、我想了解这个计算。

    3) 3)参考图片 中有 C2,是否有必要?

    此致、

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈的实际值为5K。

    您可以更改这些值以反映实际电阻。 就电流而言、它是基准电压本身的功能。

    对于10V 基准、满量程电流将为2mA (数据表)、这将根据代码和基准电压进行缩放。

    因此、2.5V 基准电流将为500uA (0.5mA)、I 至 V 转换器级满量程将为10K * 0.5mA = 5V。

    我连接的仿真电路的 Vref = 2.5V、反馈为10K、以进行检查

    e2e.ti.com/.../6562.DAC8811_5F00_test.TSC

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释

    如果我需要-+5V 摆幅、那么我的 Vref 将为5V

    则电流将为1mA。 I 至 V 转换器级满量程将为10k*1mA=10V。

    请检查所连接的电路、我在第2个 stage.e2e.ti.com/.../0285.DAC8811_5F00_test-_2D00_-autosave-20_2D00_10_2D00_13-19_5F00_18.TSC 的输出端没有获得+-5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DAC 的5V 基准、I 至 V 级将以-10V 的完整代码运行、您需要将其转换为+5V。

    为此、您需要将 Vref/2馈入反相端子并根据以下电路进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意您的看法、通过执行这些更改、我可以在输出端具有+-5V 的摆幅。

    但该电路的含义是什么? 如何使用这些值生成等于 Vref 值的输出摆幅。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我签入了设计文档、似乎 RFB 值仅为5K。 因此、基于此、上述电路为真。  通常,RFB 的值并不总是在 MDAC 的数据表中明确列出,但是它通常等于基准引脚的输入阻抗。 对于 DAC8811、它是5K

    我正在连接修改后的电路、其中 RFB 为5K、它按预期工作。 我对这里的混乱表示歉意。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    如果为5K、则解析我的查询。

    此致、

    Rohit