This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775能否同步通道 A、B、C 和 D 的输出变化?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941000/dac8775-can-the-dac8775-synchronize-the-output-changes-of-channels-a-b-c-and-d

器件型号:DAC8775

各位专家、您好!

DAC8775能否同步通道 A、B、C 和 D 的输出变化?

我认为、在升级通道 A、B、C 和 D 上的 DAC 数据寄存器后、可以通过降低 LDAC 来实现这一点

谢谢、此致、

乌达伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下数据表、它没有提到所有通道的同步更新。 在我看来、正如您提到的、LDAC 信号似乎是可能的。

    我将与我的设计团队进行确认。 请给我一天时间来澄清同样的问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udai、

    你是对的。  您将通过以下方式执行此操作:

    1.将 LDAC 拉高

    2.更新所有 DAC 输入寄存器(完整的 SPI 命令、以 SYNC 变为高电平结束)。

    3.将 LDAC 拉低

    现在、所有输出将同时更新。  

    谢谢、

    Paul