This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:可能会损坏 ADC 板

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940859/adc12dj3200-potential-damage-to-adc-board

器件型号:ADC12DJ3200

如果 ADC 板断电、如果 ADC 输入端口上有一个有源射频信号很长时间、会发生任何损坏? 我的问题是、与 Abaco VP868板配合使用的 ADC 板需要一些时间上电、如果有人在提供有源射频信号时忘记打开 ADC 板、是否会损坏 ADC 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    您能告诉我您是交流耦合还是直流耦合到模拟输入吗?

    我正在检查设计、但我相信如果交流耦合、这会很好。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    我从设计中听到了…

    ADC12DJ3200 (目录和太空版本)可在器件未通电时处理模拟和时钟输入。 只要客户将信号振幅保持在绝对最大值表中列出的范围内。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的及时响应。 您是否有机会将此内容以书面形式写入我们可以参考的文档中?

    谢谢、

    Armando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    遗憾的是、主要指导位于数据表的绝对最大值部分。

    没有其他相关文档。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    在任何情况下、您提供的信息都非常有用。

    谢谢 Ton!

    Armando