This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256 16引脚 DVDD

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940928/ads1256-ads1256-16pin-dvdd

器件型号:ADS1256

尊敬的 TI 兄弟:

这是 Arrow 的 Derek。我的主要客户有以下问题:

ADS1256引脚16 (DVDD)的输入电压。@SSOP28为1.8V 至3.6V。  

1、引脚输入4.6-4.8V 能否正常工作?

2. 6-4.8V 电源长期存在哪些具体风险?

3.我看到 DVDD 引脚规格不应超过3.6V+10%。 如果 DVDD 引脚在4.6V 至4.8V 之间长时间工作、ADS1256在运行后会损坏多长时间? 您是否已经过测试?

可以给我发邮件吗? 我的客户希望与您联系以获取详细信息。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在任何一段时间内、您都不应违反任何器件的绝对最大额定值。 如数据表所示:

    "超过绝对最大额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。 长时间处于绝对最大条件下可能会降低器件的可靠性。 这些只是应力额定值、在这些额定值或者任何超过那些指定值的其它条件下、器件的功能运行并未注明"

    我没有可与您分享的测试数据、这些数据专门解释了如果您对 DVDD 施加更高的电压会发生什么情况、也说明了在发生灾难性事件之前需要多长时间。 这些条件可能会因系统中的其他因素而有很大差异、因此我们只需注意导致器件发生故障的条件。

    这里的要点是、您绝不应违反我们产品的绝对最大额定值

    布莱恩