This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:快速断电时的 JESD 接口

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940063/afe58jd18-jesd-interface-when-fast-power-down

器件型号:AFE58JD18

将器件置于快速断电模式时、JESD 接口会发生什么情况?

驱动强度是否相同、是否完全关断或是否有不同于正常工作模式的其他情况?

此致、
ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    由于器件 AFE58JD18处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了普拉文

    我们什么时候可以得到答案?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE58JD18器件。

    请参阅表29和表30上的数据表、

    当您设置 PDN_FAST 该引脚时、

    选择所有通道。

    这意味着" 所有=所有通道均已断电"

    因此、所有输出信号都将完全不起作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多工程师向您解释了更多详细信息:

    ===================

    JESD 链路处于局部断电模式。

    ===================


    因为当您选择 PDN_FAST 时、

    PLL 和(包括 JESD 在内的数字)通道输出仍处于打开状态。

    但是、当您选择 GLOBAL_PDN 时、

    PLL 和(包括 JESD 在内的数字)通道输出全部关闭。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以使用 AFE58JD18 JESD

     将您的问题发送至邮件列表 ultrasound_rx-support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我已经做了... 但现在我又发送了它。

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已提交。

    谢谢!