This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:器件建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R, ADS9226, ADS9234R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947091/ads9224r-device-recommendation

器件型号:ADS9224R
主题中讨论的其他器件: ADS9226ADS9234R

大家好、团队、

我有一位客户正在尝试寻找一个以大约3MSPS 运行的低噪声16位 ADC。 目前、他们使用 的是 ADS9224R。

对于这些规格、是否可能有更便宜或可能更好的性能芯片?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    感谢您发帖。

    您能给我们一些关于如何使用 ADS9224R 的见解吗? 如果它们不需要同步采样通道、这可能会为我们提供其他选项。

    "更便宜"可能意味着放弃一些功能或放宽一些规格。 保持或改进哪些规格很重要?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    最重要的特性是:

    • 同步采样(选择此器件的主要原因)
    • 3幅地图(近似值)
    • SPI 输出
    • 极低噪声

    如果需要、它们可以在没有差分功能的情况下实现。

    我希望这有助于缩小潜在建议的范围!

    谢谢、
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    您提供的采样率和噪声要求非常模糊。 "低噪声"有多低? 在这里、最小 SNR 目标会很有帮助。

    如果客户对多通道同步采样解决方案感兴趣、我相信 ADS92xx 系列将是最好的产品系列。 以下器件的最大吞吐量为2.048MSPS 至3.5MSPS。 它们可以通过牺牲分辨率(ADS9234R)或牺牲数据速率(ADS9226)来节省一些成本。 由于伪差分输入的满量程范围减小、ADS9226的噪声性能仅降低3.5dB。

    除了这些器件、我们还需要考虑可与常见 CONVST 信号同步的单通道 ADC。 但是、这会增加与主机处理器的连接的复杂性。

    此致、