This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:数据表错误

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946775/ddc114-datasheet-error

器件型号:DDC114

大家好、

你好。

我们收到了客户的查询、并希望确认此器件的最短非连续模式集成时间是否为50us。 因为电气特性中的积分时间(非连续)和 数据表第18页表8中的积分时间(非连续)不相等。 请确认上述数据表中是否存在错误。

www.ti.com/.../ddc114.pdf

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我将检查设计并返回给您。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    有关此查询的任何更新?

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您的耐心等待。  电气特性中的最小非连续模式积分时间是正确的(50us)。 第18页的表8显示了不正确的值。  

    谢谢

    -TC