This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:适用于 VSP5610的开发板可用、如果没有、任何人都可以为参考设计提供帮助

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940271/vsp5610-development-board-for-vsp5610-available-if-not-can-any-one-help-with-reference-design

器件型号:VSP5610

尊敬的团队:

我想将 VSP5610用于光谱仪应用、并将 CCD TCD1304用于此目的、我认为 VSP5610是更好的选择、要实现快速原型设计开发、我需要 VSP5610的评估板、或者如果我获得参考设计、我将启动 PCB 板开发。

此外、我还希望使用 FPGA 进行处理、因此我能否获取用于连接 VSP5610的 VHDL/Verilog 源代码

谢谢、此致

Navnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navnath、

    我想脱机处理此问题、并向您发送了一封个人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我没有收到任何邮件。

    此致

    Navnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navnath、

    我已向您发送数据表。