This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC91001:更换 DAC9881

Guru**** 2502545 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, DAC91001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947396/dac91001-replace-dac9881

器件型号:DAC91001
主题中讨论的其他器件:DAC9881

大家好、

DAC9881不能线性输出0-10mV、是因为输出类型是缓冲电压吗?

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/84195?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC9881

目前、哪种18位或20位 DAC 芯片可以线性输出0-10mV 以替代 DAC9881? 我能否向客户推荐 DAC91001  来替代 DAC9881?

你有其他  建议了不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 e2e 线程中所述、这是由于与 DAC 的输出缓冲器相关的余量问题。 为了减轻这种影响、您始终可以将 VREFL 偏移至+10mV。现在回到 DAC91001、您始终可以推荐使用此器件。 请注意、这是一种非缓冲 DAC、因此客户可以根据其应用需求灵活选择输出缓冲器。

    请告诉我、您在这里需要更多帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速回复。

    我想知道 DAC9881是否无法输出低于10mV 的电压?   或者是否有任何方法使 DAC9881输出电压低于10mV?  如果不是、您能否推荐一个18位或20位的 DAC 芯片、该芯片的输出电压低于10mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我先前建议的、您可以向 DAC9881的 Vref_L 引脚添加+10mV 电压。

    我建议使用 DAC91001或 DAC11001、它们分别是具有非缓冲输出的18位和20位变体、可满足此要求。

    此致、

    AK